This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:SRC4192/3

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799391/src4193-src4192-3

器件型号:SRC4193
主题中讨论的其他器件:SRC4192

SRC419x 是否支持 I2S 16位输入数据格式? 我看到了同样的问题、但答案重复了其 pdf、其中没有对 I2S 模式的明确说明。 因此、我只需要简单的答案是肯定或否定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitriy、

    是的、SRC4192和 SRC4193具有字长高达24位的 I2S 模式。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我知道4192/3可以处理高达24位的字长。 但我的问题是、它在 I2S 模式下是否支持16位? 因为表1中没有这样的模式:

    此致、Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitriy、

    现在、我看到了您混淆的原因!

    我的理解是、对于左对齐格式(LJ 和 I2S)、位设置并不重要、如果只给它16位、它将把低8位填充为零。

    这些是较旧的器件、因此与我们的许多较新器件类似、我在这些器件上没有设计支持。 因此、我无法用绝对的权威来表达这一点。 您有 EVM 吗?

    此致、
    Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回答。 在我看来、我们似乎需要良好的示波器和大量的耐心来了解真实情况。

    此致、Dmitriy