Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3106 您好、Sirs、
TLV320AIC3106是否支持超声波应用? 它支持高达96kHz 的采样率、而我们不知道 ADC 和 DAC 的带宽是否支持20kHz~40kHz 应用。
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年6月12日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
您好、Sirs、
TLV320AIC3106是否支持超声波应用? 它支持高达96kHz 的采样率、而我们不知道 ADC 和 DAC 的带宽是否支持20kHz~40kHz 应用。
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年6月12日
您好、Wayne、
ADC 和 DAC 通道的-3dB 响应指定为0.45*FS,因此在96kHz 时,这将转换为大约43.2kHz。 因此、这些器件似乎可以支持该频率范围、但您会注意到、我们不提供20kHz 以上频率的数据表规格、因此客户需要自行确定性能是否满足其需求。
以下是一个具有测量结果的主题: