This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:是否可以将 TLV320DAC32用作模拟音量?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809848/tlv320dac32-is-it-possible-to-use-tlv320dac32-as-analog-volume

器件型号:TLV320DAC32

大家好、团队、

我的客户 正在考虑使用 TLV320DAC32 作为模拟音量、如下所示。 但是、他不想使用音频时钟、因为他不打算使用 DAC 功能。是否可以在不将音频时钟(MCLK、BCLK 和 WCLK)归责于 DAC32的情况下使用 TLV320DAC32?

请告诉我我们是否可以将其用于模拟音量。

此致、
Akihisa Tamazaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太马崎-圣、

    是的、它可以用于此目的、在这种情况下不需要时钟信号。

    此函数称为模拟输入旁路路径 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac32.pdf#page=32

    可以通过第0页/寄存器40轻松配置此功能。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-圣、

    非常感谢您的快速响应。

    此致、
    Akihisa Tamazaki