This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3100:用于 Linux 2.6的 TLV320AIC3100 Linux 驱动程序

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810150/linux-tlv320aic3100-tlv320aic3100-linux-driver-for-linux-2-6

器件型号:TLV320AIC3100

工具/软件:Linux

你(们)好

   我们的平台是 AT91 LINUX2.6.39,您是否有匹配的驱动程序?    http://www.ti.com/tool/tlv320aic31xxsw-linux,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    目前已上传到社区的驱动程序可能比 TI.com 上的驱动程序更新鲜一些。  以下是一个支持流式传输的驱动程序的链接:

    AIC33、AIC3101、AIC3104、AIC3107: sound/soc/codecs/tlv320aic3x.c

    如果驱动程序与其实现不匹配、他们将负责更新我们提供的基本驱动程序。