This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4104:增益误差

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799691/pcm4104-gain-error

器件型号:PCM4104

大家好、

我是否可以知道 PCM4104中增益误差的最小值和最大值? 我们需要该数据来计算系统精度。 如果您具有增益误差与 Vcc 曲线、这也将是一个很好的数据、非常感谢。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiky:

    这有点复杂。 系统精度有两个分量:VCOM 精度和振幅精度。 VCOM 电压由 VCC 和 GND 之间的分压器产生。 这是一个简单的电阻分压器、因此我们在理想的5V 电源下指定1mV 误差。 转换为约0.04%。 因此、VCOM 精度可考虑为((100%×VCC×0.5)/2.5V)±0.04%。

    输出的振幅也由 VREF+和 VREF-的电阻分压器决定。 在 PDS 中、我们表示电阻分压器的精度为0.5%、该误差可能分布在所有电阻器上、因此这就是它为%FSR 而不是仅为%的原因。

    因此、增益误差可以表示为:GE = 100%×(((VREFH-VREFL)/5V)-1)±0.5%

    VREF 和 VCC 电源的误差完全由电阻分压器进行缩放。

    谢谢、
    Paul