This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:输出相位问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799587/pcm5142-output-phase-issue

器件型号:PCM5142
主题中讨论的其他器件: CC2564

你(们)好  

我使用的是 CC2564 - PCM5142。

实际上、我希望输出 L、R 相同的相位。

我该怎么做? PCM5142中是否有此功能?

一些提示?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minkyo、

    两个输出应该已经处于同一阶段。 如果您认为一个通道是另一个通道前面(或后面)的采样、那么我怀疑 LRCK 是反相的、或者 I2S 源中存在相位问题。

    或者、您是否意味着您希望两个通道相同、就像它们同时播放左声道或右声道? 如果是这种情况、您可以通过写入 DAC 数据路径寄存器(第0页、寄存器42)来实现。

    谢谢、
    Paul