This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:我的客户正在使用 TPA6211A、但遇到 POP 问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798872/tpa6211a1-my-customer-is-using-the-tpa6211a-now-and-meet-pop-problem

器件型号:TPA6211A1

大家好、

我的客户现在正在使用 TPA6211A、遇到 POP 噪声问题。 我们更改了 Cbypass、无法解决问题。

你有什么想法吗? Thanks.e2e.ti.com/.../TPA6211.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    从附加的文件中、我假设它们使用单端输入。
    为了获得最佳的 PoP 性能、建议使用差分输入。 输入之间的任何不匹配都会导致输出端弹出。
    为了确保这可能是 PoP 的来源、客户能否尝试在输入电容器的左侧将两个输入短接至 GND 或彼此短接?
    客户现在使用的组件值是什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们将输入短接至 GND、并在稍后关闭。 也会发现杂音。  这很奇怪。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我将通过电子邮件对此进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器