This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:LM4865

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865, TLV320DAC3120, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809932/lm4865-lm4865

器件型号:LM4865

大家好、

我们在音频部分中使用 DAC (PCM175x)和功率放大器(LM4865)

在数据表中、我们没有获得有关功率放大器电流消耗的信息。  我们将5V 用于完整的音频部分。

功率放大器在最大音量下测得的电流高达370mA。 客户提出了支持 AA (700mAh)标准电池供电的新要求、这是一项挑战。 即使是使用3节电池(1200mAh)、我们也尝试使用电池时将电源电压设置为4.7V

我们尝试了几种方法、例如使用直流引脚降低放大器的增益

2.将电源电压降至4.5V (放大器工作电压-2.7至5.5和 DAC 工作电压-4.5至5.5)。

在这两种情况下、音量都足以满足我们的需求。 但电流消耗最大为310mA、这使得我们的系统反复复位。 我们不会在任何时候看到耳机出现此问题。

我们请求您提供有关我们测试用例的想法、并在测试 LM4865时包含您的解决方案


我在这里附上了"音频"部分的原理图

扬声器部件号:AS03608MR-4-R

谢谢、此致

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    也许使用 D 类放大器有助于降低电流消耗。

    根据您的描述、我认为您使用 PCM175x 将音频馈送到 LM4865中、LM4865可以在扬声器和耳机之间进行更改。 您是否考虑使用具有集成扬声器和耳机驱动器的 DAC? TAS2505和 TLV320DAC3120可能是两种选择。 区别在于您需要一个控制器来设置 DAC。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器