This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA137:差分线路接收器输入保护

Guru**** 2583055 points
Other Parts Discussed in Thread: INA137, INA317, INA1620, INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798429/ina137-differential-line-receiver-input-protection

器件型号:INA137
主题中讨论的其他器件: INA317INA1620INA1650

您好!

我想在系统中使用此 INA137差分线路接收器、有人可以从音频接线板上插入/拔下这些输入。因此、它可能会产生瞬变。 您能否建议一个可提供 ESD 和瞬态保护的输入保护原理图(带二极管和/或 TVS)? 差分输入信号不会高于+/-5V。

谢谢、

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的提问。 我想向您介绍 INA1620数据表(第8.3.1节)中的应用电路。 此处使用的 ESD 保护方案可与 INA317在您的应用中重复使用:

     

    如果 ESD 事件击中任一输入、则应由100pF 电容器对其进行一定程度的控制、但耦合在47µF μ F 阻断电容器上的任何残留电流都将通过 D1-D4分流到电源。 在这里、为电源添加 TVS 二极管非常重要、以确保 ESD 事件耦合回接地。 如果应用不是单电源、您可以在每个电源上添加一个 TVS 二极管、然后将 D3和 D4连接到负电源、而不是接地。

     

    您还可以将 INA1650看作是一款具有精密匹配片上电阻器的现代差分线路接收器、以实现高 CMRR 性能。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您回来。 我对这个原理图有几个问题...

    9V 上的10V 二极管是10V 齐纳二极管还是10V TVS? 我也计划在负12V 电源中再添加一个。

    100pF 电容器的更多信息。 我想用输入端的100pF 电容器做一些非常类似的事情、但我也要在它们的公共点和 GND 之间放置另一个电容器(请参阅随附的原理图)。 您是否发现此问题有任何问题?

    我不打算在电路中使用68欧姆和30欧姆电阻器。 因此、我可能需要重新考虑这一点。 这适用于电流限制和去耦运算放大器输入?

    谢谢、

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    使用来自 Tamara 的二极管的方案主要是为了提供针对幻象电源电压的保护。 当通过打开开关激活体模电源时、整个体模电源电压会在短时间内注入 INA1620输入端的信号路径、直到两个47µF Ω 电容器充电。 这两个100pF 电容器不是那么多的 ESD 保护、而是针对手机辐射进行更多的 EMI 滤波。 如果这些100pF 电容器确实受到 ESD 的影响、则其额定电压应为1kV 左右。

    我建议使用实际的 ESD 保护组件、而不是这两个100pF 电容器。 为此、TI 拥有结电容小于100pF 且泄漏电流极小的双极 TVS。 请记住、如果您施加一些电源电压、TVS 还必须能够承受幻象电源电压。 或者、您也可以使用寄生电容小于100pF 的低泄漏 SMD 压敏电阻。 我认为 AVX 具有很好的部件。

    此外、如果您有 ESD、应将其分流到机箱。 请勿让 ESD 进入您的电路! 通过直接在麦克风连接器处使用混合绑定、ESD 可分流到机箱。 将一个10nF 电容器从信号接地直接安装到底盘接地端的引脚1。 并将 ESD 组件直接从引脚2和引脚3安装到引脚1。 当然、如果您的应用允许、您可以直接将引脚1连接到机箱接地。

    您可以使用 π 型滤波器方案来增强 EMI 滤波、其中输入端的 ESD 组件和输出端的470...1000pF NP0陶瓷电容。 使用铁氧体磁珠连接 ESD 元件和陶瓷电容器、以形成 π 型滤波器。 对两条麦克风线路执行此操作。 整个方案应非常靠近麦克风连接器。

    68R 和30R 电阻器非常有用。 它们会限制流入保护二极管方案和 OPAMP 的电流。 它们还可以最大限度地减少谐振。 因此、它们是绝对有意义的。 10V 齐纳二极管应并联100nF、以吸收快速的 ESD 残余电流。 然后、无论是在这里使用标准齐纳二极管还是具有特殊 ESD 功能的 TVS、都没有什么作用。

    遗憾的是、铁氧体磁珠不是 ESD 电流的良好屏障、因为它们很容易将铁氧体材料驱动到饱和状态、从而导致铁氧体磁珠的阻抗严重衰减。 因此、在任何情况下、二极管的保护方案仍然是必要的。 我会将 BAV99用作保护二极管。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的回答、并提供了很好的解释!

    我的系统实际上不使用幻象供电.. 它具有+/-12V 电源轨、音频信号为+/-5V (平衡)差动输入和+/-10V 单端输出。 因此没有 XLR/麦克风连接器。 只需几个1/8英寸插孔。

    我不打算在信号线上使用任何串联电容器。 在 Tamara 的上述应用示例电路中、是用于交流耦合电容还是低通滤波电容的电容? 还是幻象供电的一些要求?

    因此、我将使用串联电阻器。。。出于您提到的原因。 可能只有并联100pF 电容器的齐纳二极管(而不是 TVSs..depending 的定价)。

    还可以在第4段中介绍 EMI 的 π 型滤波器方案。 以确保我能够正确地将其可视化。 这只是由串联铁氧体磁珠隔开的2个电容器? 一侧进入输入、另一侧进入运算放大器的输入、对吧?

    我将使用4004二极管(这对我的应用来说有点过分)、因此感谢您推荐 BAV99!

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我会这样做:

    V1和 V2表示 SMD 压敏电阻或 TVS、用于将 ESD 钳位到信号接地。 然后、ESD 电流通过混合键合从信号接地分流到机箱。 ESD 保护部件的寄生电容可能高达100pF 左右。 不过、选择泄漏电流较低的器件、这些器件可轻松承受最大输入信号电压。

    V1和 V2、铁氧体磁珠 FB1和 FB2以及 NP0陶瓷电容 C1和 C2形成 π 型滤波器。 我不会将电容 C1和 C2增加到超过1nF、因为这些电容还会向驱动 INA137输入的输出级提供电容负载。 也就是说、在某些混合控制台中、可以看到高达2.2nF 的电容。  此外、FB1和 FB2不一定是铁氧体磁珠、也可以是标准扼流圈。 在一些混合控制台中可以看到高达330µH Ω 的扼流圈。 但我认为、要滤除手机频率、铁氧体磁珠是更好的选择。 它还改善了 ESD 抑制。

    R1和 R2有点关键。 出于保护目的、它们应该是高电平。 但是、高电阻值会降低 INA137输入电路的对称性、从而破坏共模抑制。 请参阅 INA137数据表的"应用信息"部分。 因此、我将使用介于4R7和47R 之间的值。 如果可以、使用0.1%电阻器。 在任何情况下、您都应该通过测量来检查它们是否对 INA137的共模抑制有任何不良影响。

    将 R1和 R2保持在较小的位置并不是看起来看起来的那么不利、因为如果电流持续很短、BAV99就可以承受大电流、这是 ESD 电流的情况。 此外、通过 ESD 吸收器 V1和 V2以及 π 型滤波器的作用、通过 BAV99的残留 ESD 电流被大大减少。 因此、BAV99只需承受极少的残留 ESD 电流。

    另一个问题是、当 INA137在由输入信号驱动时断电。 在这种情况下、BAV99将受益于驱动输出级的输出电流限制。 但是、即使驱动输出级不受电流限制、5V/47R 也仅为106mA、BAV99可轻松承受。

    在 INA137的电源电压线路中、您可以看到 RC 低通滤波器。 在音频方面、我通常使用此类 RC 低通滤波器。 47µF μ F 电容器是标准铝电解电容器。 这个"巨大"去耦电容器的优势在于、流经 BAV99的剩余 ESD 电流可以被这个电容完全吸收。 因此、可能不再需要 INA137电源电压引脚上的齐纳二极管钳位。

    Kai