This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421故障事件

Guru**** 2474010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809001/tas5421-q1-tas5421-fault-event

器件型号:TAS5421-Q1

大家好、

表3. 故障和操作监控模式
它似乎表示可监控每个故障事件的模式。

此部件分类为输出状态。 正确吗?

(高阻态表示待机状态?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当器件处于待机模式时、可关闭所有电路。 HIZ 状态只能是输出驱动器不工作并保持悬空。 所有其他电路仍然正常工作。

    表3不仅阐明了输出状态、还包括器件状态。

    此致

    Linda

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢你的答复。 我明白了。 我还有另外两个寄存器设置问题、

    -当表6时。 故障寄存器(0x01)设置为 D2 (发生了负载诊断故障)、见表7。 状态和负载诊断寄存器(0x02)将设置为 D2或 D3。 正确吗?

    -我们的客户希望不仅在待机和静音模式下,而且在播放模式下使用诊断功能。 您是否有任何用于诊断器件的解决方案?  它就像实时诊断。

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、当负载诊断报告故障时、您可以从0x02读取详细的诊断故障根本原因。

    TAS5421不支持实时 DIAG。 如果您需要支持实时 DIAG、可参考外部设计:

    此致

    Linda

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    根据我的理解、当0x01为 D2=1时、我们可以通过读取0x02来识别使用的负载诊断。 正确吗?

    谢谢、

    Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masayuki、

    是的、您的理解是正确的。 您可以在0x02寄存器中读出报告的负载诊断故障。

    迪伦