This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:BTL & AMP;PBTL 配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799389/tas5825m-btl-pbtl-configuration

器件型号:TAS5825M

大家好、

我有兴趣在 BTL 和 PBTL 中使用 TAS5825M。 我想设计一个可通过一些简单的硬件修改(跳线或类似的修改)支持这两种配置的板。 以下是我的问题:

  • 根据用户指南、TAS5825MEVM 支持 BTL 和 PBTL。 根据增加的 PVDD 电容、U2似乎是指定用于 PBTL 评估的器件/电路。 如果我在 BTL 中使用 U2电路并希望更改为 PBTL...
    • 我是桥接 OUT3+/OUT4+和 OUT3-/OUT4-还是桥接 OUT3+/-和 OUT4+/-?
    • 是否需要(在硬件中)进行任何其他更改、例如删除 C26和 C31?
  • 此 U2电路还支持 BTL 运行、对吧? 如果是、我认为我可以将这个电路用作设计和实现后置滤波器 PBTL 的模板-对吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    1.您可以考虑进行后置滤波器 PBTL 连接

    2.对于 PBTL,您可以桥接 OUT3+/-和 OUT4+/-,对于后置过滤器 PBTL 连接,您不需要卸下组件。

    U2可兼容 BTL 和 PBTL 连接。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 谢谢、Linda!