This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:TAS5733L 如何支持3线 I²S 模式(无需 MCLK)

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797916/tas5733l-tas5733l-how-to-supports-3-wire-i2s-mode-no-mclk-required

器件型号:TAS5733L
主题中讨论的其他器件:TAS5733

您好、先生、

我将在中使用48kHz、16位 I2S、并且没有 MCLK、

如何配置软件代码和硬件?

MCLK 和 SCLK 应该是短的??

2.可以支持32fs 的 slCK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我不是该器件的专家、但下图应能回答您的第二个问题。

    我的同事 Andy 将跟进您的其余问题。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    您可以参考此 e2e 将 TAS5733配置为3线 I2S 模式:

    e2e.ti.com/.../698834

    RDGS、
    Matthew