This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIO 静音

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808721/tas5825m-gpio-mute

器件型号:TAS5825M

您好!

一位客户询问了由 GPIO_INPUT_SEL 寄存器的 GPIO_MUTEZ_SEL 字段设置的 GPIO MUTE 的工作电源电压范围。
他似乎正在尝试在硬件中创建由断电触发的 GPIO 静音信号。
GPIO 静音是否由 DSP 处理操作?

此致、
Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akio、

    我的理解是、您的客户希望将一个 TAS5825M GPIO 引脚配置为硬件静音引脚、对吧?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢你的答复。 是的、客户将被配置为一个 GPIO 作为一个硬件静音引脚。
    他还询问此静音模式下的输出是否为高阻态。

    我解释他为何担心这个问题。
    它们之前的产品会监控电源电压、以确保在断电之前放大器的 MUTE 引脚有效
    因此即使拔出交流插头、也不会产生噼啪噪声。

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    当我通过示波器直接观察 TAS5825MEVM PWM 输出端子并确认它必须为高阻态时、我决定关闭此线程。  

    此致、

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akio、

    您回答正确!  


    GPIO_MUTEZ_SET 将触发 TAS5825M 进入 HIZ 模式、GPIO_RESETZ_SET 将进入关断模式、这需要在下次启动时重新下载 DSP 寄存器配置。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和 San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito