This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:特性:100kHz

Guru**** 2386710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799028/tpa3244-characteristics-by-100khz

器件型号:TPA3244

您好!

您能否以100kHz 的频率为特征显示"THD+N 与频率间的关系"、"增益与频率间的关系"?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的应用是什么? 查看100kHz 频率响应的目的是什么?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda - San、

    感谢你的答复。

    >您的应用是什么? 查看100kHz 频率响应的目的是什么?  


    我要问我的客户。

    如果您有数据、我希望提前获得"THD 与频率"。

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    我需要稍后检查并向您提供反馈。


    迪伦