This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:增益误差

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799463/tpa3251-gain-error

器件型号:TPA3251

大家好、

您是否具有 TPA3251的增益误差? 我们在数据表中发现典型值仅为20dB、但我们需要最小值和最大值来计算系统误差、非常感谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wiky、

    根据设计、它取决于容差为+-5%的内部电阻器。 因此、您可以使用19dB 作为最小值、使用21dB 作为最大值。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦

    谢谢、这很有帮助。

    维基