This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:频率轻扫测试时出现下降

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798155/tas5766m-there-is-a-drop-as-frequency-swipe-test

器件型号:TAS5766M

大家好、

我们使用 Audio Precision 执行频率轻扫测试、在12kHz 附近有一个骤降。 TAS5766放大器是否有任何可能的设置会导致此异常?

此外、如何将 TAS5766配置为旁路模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我的同事 Andy 将对此进行研究。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请尝试绕过 TAS5766 DSP 处理、如下所示:

    RDGS、

    Matthew