This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104EVM-K - USB 枚举问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809247/tlv320aic3104evm-k-tlv320aic3104evm-k---usb-enumeration-issue

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

您好!

在 Windows 下、我无法通过 USB 正确枚举 EVM。 它使用 VID_FFFF 和 PID_FFFE (未知器件)进行枚举。 查看提供的 USB-MODEVM 驱动程序、似乎应该用 VID_0451&PID_BB01进行枚举。 我假设 TAS1020B USB 流控制器无法从 USB-MODEVM 板载 EEPROM 加载固件、但不确定原因。 我已按照 故障排除说明进行操作 、并确保 TLV320AIC3104EVM 上的板载 EEPROM 具有不同的地址。 我还确认了 USB-MODEVM 上的所有跳线设置。

有什么建议吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、  

    请检查 USBMOD 主板上的 SW2、并确保 A1开关处于"HI"位置。   

    A0应为"LO"或"ON"

    A1应该为"HI"或"off"

    A2应为"LO"或"ON"

    如果固件在 USBMODEVM D2上正确加载、则会亮起。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve。

    故障排除指南在第2页中指出所有地址引脚应为 LO ("开")、但我将在周一早上尝试您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、  

    遗憾的是、TLV320AIC310x 电路板的故障排除指南不正确。  我刚才测试了这一点、以确保绝对正确、如果 SW2 A1设置为"LO" 、则 EVM 固件不加载、 D2不点亮、USB 器 件显示为未知器件、且具有 VID 和 PID = FFFF 和 FFFE。  

    拔下 USB 电缆、更改 SW2-A1的位置并将其插回计算机后、VID 和 PID 将按预期显示为0451和 BB01。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    因此、这部分有用。 该板仍使用 VID_FFFF 和 PID_FFFE 进行枚举、但我找到 了此文档 并按照说明尝试升级固件。

    只有当 A1关闭时、我才能成功按照说明进行操作、但是最终没有任何变化、并且 remove-miniEVM 工具似乎没有执行任何操作。 有一次、我能够让 EVM 显示(正确枚举)并使 D2亮起(不确定具体情况)、但在重新连接后、我又回到了开始的位置。

    文件://C:/Users/Eyal/Downloads/audio/How %20To%20Revive%20A%20USB%20Audio%20EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我跳过 DFUEE 图像程序并直接转到 USB-AudioEVM0304_xxxx.bin 程序、我可以使其显示为具有 VID_0451&PID_BB02的 USB-AudioEVM。 但是、我认为这不是您的 AIC310x LabVIEW GUI 所需的。 根据提供的.inf 文件、我认为它应该用 VID_0451&PID_BB01...枚举

    这令人沮丧。 EVM 应该是"即插即用"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、  

    您安装的固件适用于不同的评估平台。  

    AIC3104需要以下固件:

    e2e.ti.com/.../1263.USBMODEVM-Firmware.zip

    安装过程与其他固件相同。  

    您是否在 Windows 10上?  如果是、 则还有一个额外的步骤。  

    从 EVM 产品文件夹(其位于软件下、GUI 右侧)下载 USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序

    您需要禁用已签名的驱动程序实施才能安装这些驱动程序。  希望您对计算机具有管理员权限。  

    对于在您的 PC 上执行此操作所需的其他步骤、我深表歉意。  这些器件是在 Windows XP 是全新的开发平台上发布的、虽然我们一直在努力创建出色的器件、但我甚至不认为这些器件在发布15年后会如此流行。 EVM 硬件/软件无疑表明了它的使用年限、我理解作为用户、这可能会让人非常沮丧。  我们正在着手更新 GUI 和 EVM 硬件、以解决这些问题。  遗憾的是、更新仍有几个月的时间。  因此、在这些更新完成并发布之前、我恐怕 这对用户的友好程度会 低于我们所希望的程度。

    感谢您的耐心等待、

    -Steve Wilson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、让它正常工作。 我在 这里找到了旧固件文件 、很幸运、我熟悉了驱动程序签名问题。

    至少你们提供了出色的支持!

    谢谢你。