This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:dB 到输出功率转换

Guru**** 2470960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798703/tas5805m-db-to-output-power-translation

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

你好

       功率单位(W)之间的输入电平(dB)与输出电平(dB)之间是否有关系? dB 到 W 单位转换公式。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出功率取决于 PVDD、负载、输入电平、增益等。您有详细信息吗?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

           8 Ω/3W 最大额定4W 扬声器、PVDD 12V。 您能否帮助提供 功率单位(W)的输入电平(dB)与输出电平(dB)关系之间的公式? 例如用于以下设置。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    输出电压=数字输入电压*数字处理增益*模拟增益。

    数字增益和模拟增益结构可在 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5805m.pdf TAS5805数据表9.3.8.1扬声器放大器增益选择中找到。

    关于 DSP 处理数字增益、您可以参阅 http://www.ti.com/lit/an/sloa263/sloa263.pdf TAS5805M 处理流程。

    RDGS、

    Matthew