This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382EVM-PDK:安装 USB-MODEVM 驱动程序

Guru**** 2995090 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798082/src4382evm-pdk-installing-the-usb-modevm-driver

器件型号:SRC4382EVM-PDK

你(们)好

我很难为 SRC4382EVM-PDK 安装 USB 驱动程序。

我已按照用户指南(第3.3节)中的说明操作、但该器件被识别为人机接口器件、而不是指南中所述的 NI-VISA USB 器件。

USB-MODEVM_WDM.inf 文件位于 C:/Windows/inf 目录中、已安装、但当我尝试更新驱动程序时、USB-MODEVM 不会显示为选项。

我哪里出错了?

我在 Windows XP 和 Windows 10 32位版本上都尝试过、结果是相同的。

谢谢

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我相信此常见问题解答主题将解答您有关恢复 USB-MOD-EVM 的疑问: e2e.ti.com/.../773576
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin
    感谢您的回复、但我认为这与 SRC4382评估板无关?

    谢谢
    本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    很抱歉、您在使用此 EVM 时遇到了一些问题。 我承认、我在第一次使用此 EVM 时遇到了一些问题。

    让我们只检查几件事情、如果 EVM 和电路板看起来正常工作、我们可以处理固件。

    1.要清除的一个重要问题是,默认跳线设置假定您使用的是外部电源,是否连接了外部电源?

    2.您能否检查 SW5的 SW 位置以及 JMP3和 JMP4的位置? 为了进行故障排除、让我们为 I2C 操作设置一切。 因此、SW5应为 HI、JMP3/JMP4应处于1-2位置

    让我知道这两件事、我们可以从那里开始。


    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢你的答复。

    1.是的、我将外部电源插入到电源适配器端口(J19)

    2. SW5当前设置为低电平,JMP3/4已设置为1-2位置。 我现在已将 SW5更改为高电平

    请告诉我下一步应该尝试什么。

    谢谢

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    好的、听起来硬件配置正确。  外部电源设置为6-10V?  

    DAIMB 板使用与 USBMODEVM 相同的驱动程序。

    以下是我的建议: 我们看到 此版本 USBMODEVM 固件存在大量问题。  它很旧、我们看到有相当多的用户遇到问题。  

    对于 SRC4392、EVM 使用串行命令程序、该程序只是一个 I2C 接口。  我建议将 DAIMB 固件更改为最新版本。

    下载此文件: 音频转换器固件(TAS1020B) V0304 (修订版 B)

    这是更新的固件。 我建议安装 PurePath Console 3 并使用 I2C 主应用程序。  PPC3是我们最新的音频软件包。 我们的所有音频团队仍在为其开发软件、并将在可预见的未来继续这样做。 您需要申请 PPC3的访问权限、因此需要一整天左右的时间才能获得下载许可。  

    e2e.ti.com/.../6318.USBEVM_5F00_Revive.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve

    我会去看看、让你知道我是如何开始的。

    谢谢

    本