This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:静音端口的 VOH 和 VOL

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808688/tas5411-q1-voh-and-vol-of-mute-port

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

您能否提供静音输入的 VOH 和 VOL 范围?

此致、

Noboo Fujihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    除了前面的问题、您能否提供静音端口的输入阻抗?

    客户使用4.7k Ω 上拉至5V 电源轨、并想检查它是否是合理的上拉电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    MUTE 引脚的输入阻抗非常高。  它是 FET 的栅极。  4.7kOhm 电阻器上拉电阻器是5V 电源轨的正常值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott-San、

    感谢您的回答。

    客户仍想知道静音端口的 VOL、VOH 和泄漏电流。

    您能提供这些吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    MUTE 是一个输入、您需要 VIH 和 VIL。  有趣的是、这些不在数据表中。  此引脚与 STANDBY 引脚类似、您可以使用数据表中的 VIH 和 VIL 值。  VIH = 2.0V 最小值、VIL = 0.7V 最大值

    泄漏电流值不可用。  

    客户需要 MUTE 引脚泄漏电流的原因是什么?  如果我知道原因,我会更清楚如何帮助他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott - San、

    感谢您的回答、是的、我应该说 VIH 和 VIL。

    关于泄漏电流、我们是否可以使用最大值为0.2uA 的 SANDBY 引脚电流?

    客户现在处于生产 SOP 的最后阶段、重新检查所有功能的详细信息。

    需要将 MUTE 引脚的 VIH、VIL 和泄漏描述作为其产品的设计证据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家原-圣

    /STANDBY 引脚泄漏值可用于 MUTE 引脚泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott-San、

    非常感谢您的确认。

    此致、

    Noboo Fujihara