This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:头文件

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808871/tlv320aic3105-header-file

器件型号:TLV320AIC3105

尊敬的所有人
我将 在我们正在开发的新产品中使用 TLV320AIC3105。
现在是开发固件的时候了,我想知道是否有人可以为此编解码器提供头文件.h?
我很确定这应该存在于某个地方、可以很好地获得一个链接。
提前感谢。

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是适用于此产品系列并可用作起点的 Linux 驱动程序:

    AIC33、AIC3101、AIC3104、AIC3107: sound/soc/codecs/tlv320aic3x.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我把问题标记为“回答”太早了;-)


    我不明白为什么、但是您提到的链接中.h 中描述的寄存 器与 tlv320aic3105数据表中的寄存器不对应。
    例如、在您链接的.h 中、PAGE 0寄存器8是"AIC31XX_PLLDLSB (PLL D-VAL LSB 寄存器)"、而它是数据表中的"音频串行数据接口控制寄存器 A"、这是完全不同的内容。

    我在这里错过了什么?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、  

    此驱动程序应与链接到的驱动程序 Collin 相同、 其寄存器8为"AIC3X_ASD_INTF_CtrlA"

    此致

    -Steve Wilson