This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:.h 文件验证

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798999/tas5805m-h-file-verify

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

大家好、

我们对.h 验证有一些疑问。 请提供帮助。

1. TAS5805M PPC3工具是否具有可支持.h 寄存器说明和两个.h 文件比较的新版本?

   现在、我们的版本是3.0.15。 寄存器映射只能读取 book0/page0、不能读取.h 比较工具。

2.在.h 文件中有一些未知的寄存器。 示例:0x46。 数据表中未显示它们、这些寄存器的含义是什么? 您能否释放所有寄存器映射?

3.h 文件包括初始代码(启动)和调优代码。 哪些部件代表初始代码? 我们需要这些初始寄存器来验证 TAS5805M 启动是否异常。

4..h 文件在复位阶段包含一些(0x00、0x00)文件。 每个代码块之间也有空白行。 在我们编写这些代码时、是否需要延迟时间?

   如果是、什么命令需要延迟? 多长时间?

5.我们使用0x7f 和0x00来更改书籍/页面命令。 TAS5805M 是否具有其他命令

6.如何使用 TAS5805M 校验和? 是否有准则可以分享?

谢谢