This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:用于差分+单端应用的模拟前端电路

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1865EVM, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799035/pcm1865-analog-front-end-circuit-for-differential-single-ended-applications

器件型号:PCM1865
主题中讨论的其它部件: PCM5242

您好!  

我正在设计具有 PCM1865的 ADC 板、该板将与 DSP 连接。 我正在尝试设计一种通用的高质量卡、以便 ADC 可用于单端和差动线路输入应用。  

问题1:数据表中提到的抗混叠滤波器有多重要? 我们主要将其用于"现场生产"风格的工作中的"专业音频"。 (麦克风(需要前置放大器)、有源扬声器(平衡线路电平)、CD 播放器、DVD 播放器等)。  

问题1b:假设我们有一个强大的 DSP、它是否能够 提供抗混叠滤波器、或者它必须在模拟中完成?

图像:PCM1865数据表第75页。

问题2:如 PCM1865EVM 数据表中所示、100k 电阻器接地是什么? EVM 看起来根本没有抗混叠滤波器、我的信号是否不需要它?

《PCM1865EVM 指南》原理图。 第15页。  

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、

    只有当您希望在输入上看到相当大的 HF 散列/噪声时、输入滤波器才很重要。 例如、我们的客户在 CB 无线电类型应用中使用这些器件、其中 ADC 附近有一个大功率收发器、可能很难完全隔离输入、因此滤波实际上是唯一的选择。 对于大多数应用、我们认为这些并不是必需的、但 ESD 事件的电流限制也是一个明显的优势。 对于我来说、这似乎是一件小事情、设计人员可以将其添加到原理图中、以确保即使在不理想的环境中也能实现高性能、稳健的设计。

    请记住、ADC 中会发生数字滤波。 这些无源模拟滤波器可防止不必要的噪声在出现问题之前进入系统。 一旦进入音频频带、问题就在于如何消除无色噪声或更改原始信号。

    请注意、这些建议不仅针对 PCM186x 器件、我们对许多 ADC 和编解码器也提出了类似的建议。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的快速回复! 我当时假设这些建议是典型的。 经过多年阅读您的数据表后、我看到了有关此主题的各种输入和输出建议。 ESD 保护显然是一项优势、防止任何 HF 哈希/噪声也是一项优势。 所以、也许您是对的、将它们整合到项目中吧!  在我的 PCM5242输出阶段、我已将 Type-B 整合到我的项目中。 在这里进行了讨论。 这应该允许单路和差动输出。  

    输出选项:

    我也可以为输入整合 Type-B? 这将提供我们讨论过的一些保护(ESD 和高频)、但也允许单输入和差分输入? Type-B 如何寻找输入?   

    输入选项?:

    对于 Type-A、100k 电阻器在做什么?

    感谢您的见解!

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我建议使用单端滤波器和 AntiAlias 滤波... 您能否确认电阻器和电容器的值? 在数据表中、我看到100欧姆和0.01uF。 但我也看到499欧姆和2.2uF。 除此之外、我的 PCB 已准备就绪、可用于生产、原理图与下图类似。 感谢您的帮助! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有哪些更好的?

    0.01uF + 100 Ω?

    或 2.2uF + 499欧姆

    PS -最初我犯了错。 输入3+和 INPU_3-来自源。 VINL4-VIN4M 和 VINL3-VIN4P 将连接到 PCM1865。 上图*应该*是正确的接线。  

    只需确认这些值即可。 感谢大家的注意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    您确定看到的是500R 和2.2uF 吗? 您确定它不是0.0022uF (2.2nF)吗? 2.2uf 和500R 将显著地对您的音频频带进行滤波、我相信您会避免这种情况。

    我会坚持我们的建议100 + 0.01uf。

    此致、
    -Steve Wilson