This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:为什么 XCLKRST 能够't 起作用?

Guru**** 2476005 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807421/rtos-why-xclkrst-can-t-work

主题中讨论的其他器件:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 工程师:

我将 McASP 驱动程序集成到 tdm3xx-evm 上的 vsdk 中、当 mcaspCreateChan ()执行时、它在 mcaspBitSetGblXCtl (instHandle、(uint32_t) MCASP_GBLCTLX_XCLKRST_MASK 上崩溃);

TX 配置如下所示。

McASP_ChanParams McASP1_chanparam[2]={
   {
       McASP1_RX_NUM_serializer、                   /*串行器数量     *
       {McASP_SerializerNum_1、McASP_SerializerNum_3、McASP_SerializerNum_5}、//串行器索引*/
       &mcasp1RcvSetup、
       对、
       McASP_OpMode_TDM、         /*模式(TDM/DIT)            *
       McASP_WordLength _32、
       null、
       0、
       null、
       (McASP_GblCallback)&Mcasp1ErrRcv、
       2、/* TDM 通道数     */
       McASP_BufferFormat_MULTISER_MULTISLOT_SEMI 交错_1、
       对、
       RX_FIFO_EVENT_DMA_RA比、
       对、
       McASP_WordBitsSelect_LSB
   }、
   {
       McASP1_TX_NUM_serializer、                  /*串行器数量      *
       {McASP_SerializerNum_0、McASP_SerializerNum_2、McASP_SerializerNum_4}、//串行器索引*/
       &mcasp1XmtSetup、
       对、
       McASP_OpMode_TDM、
       McASP_WordLength _32、     /*字宽                 */
       null、
       0、
       null、
       (McASP_GblCallback)&Mcasp1ErrXmt、
       2、/* TDM 通道数     */
       McASP_BufferFormat_MULTISER_MULTISLOT_SEMI 交错_1、
       对、
       TX_FIFO_EVENT_DMA_RA比、
       对、
       McASP_WordBitsSelect_LSB
   }
};

请帮帮我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="user6000372"]我将 McASP 驱动程序集成到 tdm3xx-evm[/quot]上的 vsdk 中

    您是指 TDA3XEVM 吗?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以提供示例代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你可以提出任何建议吗? 我应该在 TDA3xEVM 中使用 McASP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDA3x 器件由汽车团队提供支持。 我将通知他们您的请求。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个器件? 哪个处理器 SDK RTOS 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件为 TDA3xx、Process SDK RTOS 版本为 processor_sdk_radar_03_06_00_00。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    McASP 驱动程序不是 Processor SDK Radar 的一部分。  您能否确认您从哪个 SDK 和版本中提取此内容?

    您提供了通道参数、但不提供硬件配置。  McASP 是主设备还是从设备?  如果主器件、时钟父级 AHCLK 还是 AUXCLK?  请您分享这些类型的详细信息吗?

    最后、我想知道您想要实现的目标。  TDA3x EVM 没有任何板载音频 ADC 或 DAC、因此您无法对音频通道执行大量操作。  此集成的目标是什么?

    谢谢、
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    它现在可以工作了。

    谢谢、