This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106EVM-K:TLV320...EVM 和 BeagleBone Black

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809226/linux-tlv320aic3106evm-k-tlv320-evm-and-beaglebone-black

器件型号:TLV320AIC3106EVM-K

工具/软件:Linux

所有、

我正在使用运行 bone.Debian 的 BeagleBone Black 开发一个项目。 我知道 AM335xSDK 使用相同的音频编解码器 IC。

我制作了一个线束、并将 TLV320..EVM 连接到 BeagleBone Black。 已确保我将 BBb_bone_Audi_02.dtbo 文件作为虚拟 Cape 运行、并在 uEnv.txt 文件中禁用了 HDMI。 但我仍然无法播放 EVM 上的声音。 我认为 Cape 根据需要分配了 I2C2和 McASP0引脚、以便查看 EVM 并播放音频文件。 但有人告诉我、我需要一个 Linux 驱动程序来使用它。  

有没有人做过这件事、我是否在正确的轨道上、或者我是否必须为 BeagleBone Black 创建自己的定制器件树覆盖层?