This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:PCM5121初始化 I2C 脚本

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799033/pcm5121-pcm5121-initialization-i2c-script

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5122

团队、

您能否与我分享 PCM5121 初始化 I2C 脚本? 它被设置为 VCOM 模式、无需配置 DSP。 我们尝试了几个设置、但仍然无法获得输出。  

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    以下是用于将 PCM5122初始化为 VCOM 模式和禁用 AMUTE 的命令。

    W 98 02 10 #设置待机模式

    W 98 41 00 #禁用自动静音

    W 98 00 01 #设置第1页

    W 98 08 01 #启用快速 VCOM 斜坡

    W 98 09 01 #启用 VCOM

    #等待几毫秒 VCOM 上电

    W 98 08 00 #禁用 VCOM 快速斜坡

    W 98 01 01 #启用 VCOM 模式

    w 98 00 00 # set page 0

    W 98 02 00 #退出待机模式

    e2e.ti.com/.../VCOM-and-AMUTE.cfg

    谢谢、
    Paul