This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:PSRR 规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798966/pcm1690-psrr-spec

器件型号:PCM1690

PCM1690专家、

我们是否有用于显示 PCM1690的 PSRR 与频率间关系的规格?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    我没有这条曲线、但对 PSRR 的最大影响是 VCOM 分压器。 PCM 使用15kΩ Ω 电阻器的简单分压器生成其 VCOM 电压(大约 VCC/2)。 这意味着、如果不对 VCOM 引脚进行滤波、PSRR 实际上可能为-6dB! 因此、我们建议在 VCOM 引脚上使用一个电容器来滤除输出的电源噪声。 您可以假设两个并联电阻器的阻抗、因此 Fc = 1/(2π×7.5kΩ×CCOM)。

    谢谢、
    Paul