This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:放大器在音频信号强度增加时对音频进行分流

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799250/tas5411-q1-amplifier-is-shunting-down-the-audio-when-the-audio-signal-strength-is-increased

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5421-Q1

主席先生,

我们将使用计算机音频信号作为输入来测试 TAS5411放大器。 4 Ω 扬声器  

当我将信号增加到50%以上时,它将关闭模式。

我们将读取内部寄存器-- 故障寄存 器,读数为0x08 (表示已发生过流关断)

但是,我们需要95dbV 的声级。

电路是根据 TAS5411的评估板进行的。

请提出建议

此致

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    此器 件 TAS5411-Q1只允许在过流跳闸前向4 Ω 负载提供大约12W 的功率。  请使用 TAS5421-Q1以获得22W 功率的较高电流输出。