This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120热问题

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798686/tpa6120a2-tpa6120-thermal-issue

器件型号:TPA6120A2

尊敬的:
我们的客户设计 TPA6120、但我们发现、如果 IC 在30分钟内工作、IC 表面温度会非常高。 `s 发生什么事了?


作为我们的原理图

e2e.ti.com/.../HP-circuit.pdf

如有任何疑虑、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我找不到 Ro。 请参阅数据表的第10.2.1.2.1节。 将 Ro 直接安装在 TPA6120的输出引脚上!

    并且反馈电阻器小于建议值。 这可能会导致不稳定。 请参阅数据表的第10.2.1.2.2节。

    因此、我认为您的 TPA6120正在振荡...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    该器件需要输出串联电阻 Ro、以防止电容负载引起的高频振荡。
    您应该添加这些电阻器、如果它不是完全解决的、则增加反馈电阻器以提高稳定性。
    我同意启凯的上述评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai


    感谢您的建议、 系统正常工作。


    此致、


    劳伦斯。