This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR 的技术参数咨询

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799051/tlv320aic3104-technical-parameter-consultation-of-tlv320aic3104irhbr

器件型号:TLV320AIC3104


TLV320AIC3104IRHBR 的工作电流是多少?工作时的功耗是多少?
TLV320AIC3104IRHBR 如何处理混响?
TI 是否会提供 TLV320AIC3104IRHBR 的软件代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    使用灵活的 AIC3104器件很难实现功耗。 数据表中提供了多种工作模式下的电流消耗。 (第10页)

    当您询问混响时、您是否询问某种回声消除? AIC3104是具有滤波器等基本处理功能的简单编解码器、没有完全可编程的 DSP。

    TI 可以提供器件配置方面的帮助、并且该器件有一个较早的 Linux 驱动程序。 如果与最新的 Linux 内核一起使用、该驱动程序可能需要进行一些修改、但它将是一个很好的开端。

    此致、
    Steve Wilson