This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:音频线路输出问题/耳机杂音

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807817/pcm5100a-audio-line-out-issue-headphone-pop-noise

器件型号:PCM5100A

大家好、

当电源打开时、线路输出中会出现噼啪噪声。 我们已使用 XSMT 静音大约7-8秒、如下图所示。

但是、当 I2S_CLK 有信号时、它将听到非常明显的噼啪声。 现在为-22dB、比规格-60dB 差得多。

您是否有改进建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    与 I2S 信号相比、您能否使用示波器捕获干扰? 该器件会在应用 I2S 时自动校准、能否在该期间看到小毛刺脉冲。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过电子邮件对此进行讨论。