This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:输出功率限制

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797897/tas5805m-output-power-limiy

器件型号:TAS5805M

你好  

       如果客户使用 8欧姆/3W 最大额定4W 扬声器、他们希望控制输出功率限制以保护扬声器。 如何在 TAS5805M 上设置此功能? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我的同事 Andy 将跟进您的问题。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    有任何更新? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TAS5805M 的输出功率受 DSP 处理(DRC+AGL)的限制。

    强烈建议您访问 http://www.ti.com/lit/an/sloa263/sloa263.pdf。 然后、使用 TAS5805M EVM 和 PPC3 GUI 自行配置 DSP 处理。

    RDGS、

    Matthew