您好!
我目前有一个 TPA3255放大器板配置为2 X 150W @ 8欧姆、这意味着它配置为2通道 BTL 输出。 我想添加一个瓦特表(模拟样式)或 VU 表 (模拟样式)来指示功率输出。 无论哪种情况、我都可以进行8欧姆基准并将瓦特表针调整为最大150W、也可以进行 VU 表、其中150W 至8欧姆的电压输出将在 仪表上的大约0db 标记处指示。 我意识到我要求一个测量功率、另一个测量电压、但任何一个选择都可以满足我的要求。 无需精确校准。
我的问题是 TPA3255的 BTL 输出中没有接地参考、有人能为我提供参考、原理图链接还是可能的解决方案、以便将模拟类型仪表连接到此放大器的输出?
我研究了几个 VU 驱动器板、但似乎都是针对 SE 型放大器输出设计的、我未能找到适合 BTL 型放大器输出的解决方案。 大多数 VU 驱动器板具有12VDC 电源要求、它们将电源接地和音频输入接地连接在一起、这将导致 BTL 输出短路。
我们非常感谢您的任何帮助或意见!
谢谢!