This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:希望在配置了 BTL 的双通道放大器的输出端添加模拟功率计或 VU 计量表

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808122/tpa3255-wanting-to-add-an-analog-power-meter-or-vu-meter-to-the-output-of-a-2-channel-btl-configured-amplifier

器件型号:TPA3255

您好!

我目前有一个 TPA3255放大器板配置为2 X 150W @ 8欧姆、这意味着它配置为2通道 BTL 输出。  我想添加一个瓦特表(模拟样式)或 VU 表 (模拟样式)来指示功率输出。  无论哪种情况、我都可以进行8欧姆基准并将瓦特表针调整为最大150W、也可以进行 VU 表、其中150W 至8欧姆的电压输出将在 仪表上的大约0db 标记处指示。  我意识到我要求一个测量功率、另一个测量电压、但任何一个选择都可以满足我的要求。  无需精确校准。

我的问题是 TPA3255的 BTL 输出中没有接地参考、有人能为我提供参考、原理图链接还是可能的解决方案、以便将模拟类型仪表连接到此放大器的输出?  

我研究了几个 VU 驱动器板、但似乎都是针对 SE 型放大器输出设计的、我未能找到适合 BTL 型放大器输出的解决方案。  大多数 VU 驱动器板具有12VDC 电源要求、它们将电源接地和音频输入接地连接在一起、这将导致 BTL 输出短路。

我们非常感谢您的任何帮助或意见!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我想您可以在 LC 滤波器和负载之间添加一个电流测量值。 因此、您可以根据电流和负载值测量电流并计算输出功率。 它是否适合您?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    感谢您花时间回复、非常感谢!

    这也是我的假设、即我将在 LC 滤波器之后的放大器输出端进行测量。  我的问题是、当配置为 BTL 输出时、您是否有一个示例电路可用于测量放大器的输出?  适合驱动600欧姆1mA VU 仪表运动或类似运动的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信该板将解决我在 BTL 输出模式下使用 TPA3255时遇到的问题。  隔离式输入可防止放大器的输出看到接地基准。

    示例: https://www.ebay.com/itm/173219861348