Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC32, TAS2505, LM4819
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32、 TAS2505、 LM4819
大家好。 TI 的 Wi-Fi CC3220具有此功能;McASP 支持两个 I2S 通道
由于 TI 的 I2S 示例代码、我正在寻找支持 I2S 的音频 DAC 来播放 WAV 文件。
我不熟悉音频 DAC、请提出一些问题。
我正在尝试通过 Wi-Fi 流式传输 WAV 文件、并使用 TI 的音频 DAC 产品进行播放。 WAV 文件可以是单声道或立体声。
我想使用 SMT 扬声器、而不是使用3.5mm 耳机插孔、因为我必须创建定制 PCB。
因此、我希望使用这些 SMT 扬声器进行测试。
SMS-2008MS-R 谐振频率850Hz、0.8W、8 Ω
SW200908-1 900Hz 1.5W 90dBA 8 Ω
SM150808-8 850Hz、1W、8 Ω
此外、该 PCB 将使用微型 USB 5V 电源。
问题0。 考虑到 USB 5V 电源和 WAV 文件流应用、
我应该选择什么;
TLV320DAC3100
TLV320DAC32
?
问题1. 我不知道选择哪一个;
TLV320DAC3100
TLV320DAC32
首先、这些音频 DAC 是否可以与 CC3220的 I2S 配合使用以播放 WAV 文件?
问题2. 我只是尝试使用一个 SMT 扬声器播放 WAV 文件。 这些扬声器是否可以与这些扬声器配合使用
TLV320DAC3100
TLV320DAC32
芯片?