This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3002:编解码器复位和上电序列

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797708/pcm3002-codec-reset-and-power-up-sequence

器件型号:PCM3002

大家好、

现在、我准备 PCM3002用于蓝牙 eSCO 功能。

我想知道如何正确复位 PCM3002 (使用/reset 或 SYSCLK?)

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用低电平有效复位引脚 RST 来复位产品。 有关 RST 引脚以及器件上电复位时序的信息、请参阅数据表的第23和24页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、
    感谢您的回复。
    我想知道应该为复位输入哪个 sys_clk freq、该复位在第23/p. 24。

    256/384/512 * FS?

    复位时需要哪个 clk 输入? FS 和 SYSCLK?

    我如何知道复位是否正常工作? 使用2.4V 检查 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何256/384/512*FS 时钟频率均可与 PCM3002配合使用,但如产品数据表的“外部复位”部分所述,您必须在这些频率中的任何一个输入至少1024个时钟,才能启动复位序列。  如上所述、初始化在 RST、PDAD 和 PDDA 信号的上升沿启动、并需要1024个时钟才能完成。

    器件功耗将显著降低、可通过测量电源电流进行监控、音频输出将停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin,
    好的,我将首先尝试使用 Fsync 和 SYSCLK 的512*Fsync 重置功能。

    另一个问题,复位后,Vref1/Vref2应该输出哪个电压?

    我没有从该规格中获得此类信息。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们同意这一点有一点不明确、但我们非常确信 VREF1/2和 VCOM 输出在复位/断电期间被禁用、并且在这些条件下不会达到预期值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collis、
    再次感谢您的回复...

    因此,当在复位/断电期间,VREF1/2、VCOM 被禁用。
    移除复位后、这3个引脚的电压如何(我是说、在运行模式下)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collis、
    我想知道在哪里可以获得应用公告 SBAA033以获得较低的采样频率。(在第2页中进行了说明)

    因为我现在使用的采样时钟是8kHz。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随函附上了 SBAA033文档。

    e2e.ti.com/.../Low_2D00_Sample_5F00_Rate_5F00_Operation_5F00_sbaa033.pdf