This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:通过 I2C 直接写入来改变时钟源

Guru**** 2538660 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808596/tas2557-change-the-clock-source-by-i2c-write-directly

器件型号:TAS2557

大家好、

我们需要将时钟源从 MCLK 更改为 BCLK。

但是、当我们将 book00/page01/address74从0Dh 更改为00h 时、声音变得嘈杂、质量不佳。

是否需要修改其他寄存器以解决噪声问题? 或者、如果我们的程序有误?

测试程序:

1.使用 TAS2557 EVM 并在 PPC3上打开新的单声道项目。

2.系统检查正常

3.打开 I2C 监视器并使用“日志”选项卡开始录制。

4.选择调优和音频处理--播放音乐,听起来很棒。

保存 I2C 日志、然后在"w 98 73 0f"命令下添加"w 98 74 00"。

6.停止音乐,使用 I2C 监视器 I/O 选项卡执行新文件,其中添加了"W98 74 00"

7.然后播放相同的音乐,声音变得嘈杂,质量差。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果使用不同的时钟源/频率、则必须更改多个设置。 我们建议使用 PPC3终端系统集成面板来生成配置文件。
    您的系统要求是什么? BCLK、WCLK 和 MCLK (如果使用)频率以及采样率?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器