This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:短路保护功能

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798471/lm4950-short-circuit-protection-function

器件型号:LM4950
主题中讨论的其他器件: LM3886

我对与短路保护相关的迟滞很好奇。  数据表似乎表明、当达到结温限值时、通过关断实现了短路保护。  关断何时结束?  芯片是否会再次工作的温度较低?  或者、是所需的关断输入、或进行下电上电。

kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    通常、这种热关断只会暂时起作用。 一旦芯片的温度下降、热关断将再次被禁用。 无需明确地将 LM4950从热关断状态复位。 如果芯片被冷却、它会自动发生。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    是否存在与热关断相关的迟滞?  在热关断允许芯片恢复运行之前、温度需要下降多低?  

    kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我认为迟滞大约为10...20K。 这就是我从 LM3886中了解它的方式。 LM3886可进入热关断状态仅几秒钟甚至更短。 我不认为 LM4950的行为有很大不同。

    Kai