请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA134 我将一个 OPA134焊接到下面所示的简单同相运算放大器电路中。
输入为1Vp-p 除非电源轨增加至+/-15V、否则输出会严重失真。 数据表显示、它的最小电压为+/-2.5V。 我缺少什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪伦、您好!
您在中没有提到施加到 J1的输入电压振幅。 您已将 OPA134设置为同相放大器、该放大器可运行运算放大器的输入共模电压范围(VCM)。 对于 OPA134、线性输入共模电压范围为(V–)+2.5 至(V+)–2.5V。因此、使用+/-5V 电源时、VCM 范围约为-2.5V 至+2.5V。如果超出这些限制、运算放大器输入级将强制进入非线性运行、并且将发生失真。 您还需要确保不会超出指定的输出电压范围。
增大电源电压会增大 VCM 范围、并且只要输入信号的共模电压保持在该范围内、就会获得线性运行。 尝试降低输入信号电平、并查看失真是否下降。
此致、Thomas
精密放大器应用工程