This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:70W 至90W 智能扬声器架构回顾

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807367/tas5711-70w-to-90w-smart-speaker-architecture-review

器件型号:TAS5711
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5805

尊敬的同事:  

我正在从事一个智能扬声器项目、主要要求如下:

  • 2.1音频系统- 4欧姆扬声器- 2*20W+ 30W 高达2*25W+40W/或任何总功率不超过90W 且仍与放大器输出驱动器兼容的组合。
  • 电池内部-到目前为止、该架构围绕3S2P 锂离子电池
  • USB PD
  • 可选无线电话充电器

电源架构的当前版本如下:

有什么想法吗? 推荐?  

在放大器数据表(TAS5711/TAS5805M)中、我们看到它们是宽输入电压。 理论上,它们可以承受从20V (USB-PD 壁式充电器)到9V (电池放电)的摆幅,因此可以为直接连接到 VSYS 的放大器供电吗? 在这两种情况下,它是否能够驱动相同的输出功率? (我认为不是、而是我更喜欢提问)。

关于放大器、在市场分析中、我发现 TAS5711是一款非常好的产品、但它已经过时(将近10年)。 TAS5805M 是具有相似规格的较新器件。

您会为该项目推荐哪种放大器?  

随时添加任何建议和建议!

谢谢、此致、

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    2x25W +40W 是峰值功率吗?

    TAS5711是旧系列、TAS5805是最新的新发布器件。 如果是峰值功率、并且为该2.1应用计划了两个器件。 建议使用 TAS5805。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 RMS 功率。

    对于 TAS5805来说还可以,这就是我所想的!
    输入电压呢?

    感谢您的反应、
    Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Samir、

    输出功率肯定与 PVDD 电压相关。 如果 PVDD 为9V、则输出功率只能达到每通道9W (假设 THD+N = 1%)。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy、

    根据这些参数计算输出功率函数的公式是什么?

    如果您知道技术/应用手册以及有关此问题的详细信息和公式、这将非常有用。

    此致、
    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    您可以轻松地查看数据表图。

    下面是一个示例。  要获得每通道20W 的功率(假设 THD+N = 1%)、PVDD 至少需要约为19V。

    此外、根据我们的数据表图、我建议大家使用8欧姆扬声器而不是4欧姆扬声器。

    检查图45和图47。