This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:如何在 TLV320AIC3262中启用 ASRC 功能

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797899/tlv320aic3262-how-to-enable-asrc-function-in-tlv320aic3262

器件型号:TLV320AIC3262

您好、Sirs、

作为标题、我们在 AIC3262应用手册(slau309.pdf)第122页中看到了 ASRC 描述、但我们仍然不知道要提出它。 我们能否通过 I2C 指令或 PurePath Studio 中的 DSP 组件启用 ASRC 功能?

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年2月5日
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    miniDSP_D 支持 ASRC (异步采样率转换) 在向调制器发送数据之前、可以对两种不同采样率的音频流进行上/下转换。 ASRC 功能必须使用 PurePath Studio GDE 中的特殊组件进行配置。

    ASRC 必须使用名为 AIC3262App8x4x_arbiter 的特殊框架。

    仲裁器框架的示例流程如下所示。

    通过在工艺流程属性中选择 CurrentRate 和 SecondaryRate 来选择主音频流和辅助音频流上所需的采样率。

    有关在 EVM 上进行测试的详细信息和步骤、请参阅仲裁器框架的帮助文件。

    此致、

    Diljith M. Thodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、您好、 感谢您的建议...Wayne Chen