This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:由固件解析器工具审查双单声道设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798135/tas2557-dual-mono-setting-review-by-firmware-parser-tool

器件型号:TAS2557

大家好、

我们使用两个 TAS2557 (0x98、0x9A)来驱动双单声道 SPK 和不同的 EQ 设置。

如何使用固件解析器查看器查看 A/B 通道设置? 我们没有看到任何建议切换 A/B 频道。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在"终端系统集成"面板中、您可以选择默认为0x98和0x9A 的每个设备地址。 它从快照中获取每个器件(A 和 B)的数据、您可以在终端系统集成的后续阶段看到这些数据。
    如果您看到 cfg 文件、则0x98有命令行、0x9A 有其他命令行。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢你的帮助。
    是否可以通过 FW 查看器区分? "TI 工具:TAS2557/9固件解析器"
    客户要求验证.bin 文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    CFG 文件包含与 bin 文件相同的器件配置(bin 具有额外的 CRC 校验)。 您可以检查组合的 cfg 以了解完整的器件配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器