This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6110A2:关断模式下的输出阻抗?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807840/tpa6110a2-output-impedance-in-shutdown-mode

器件型号:TPA6110A2
主题中讨论的其他器件:TPA6133A2

您好!

我在数据表中找不到此数据:在关断/静态电流模式下、您能告诉我 TPD6110的输出阻抗吗?

我之所以提出这一要求、是因为我希望根据用户模式、将 PCBA 上的3.5mm 作为耳机输出或外部麦克风输入进行共享。 如果在关断模式下放大器的阻抗几乎为零、则会将麦克风输入信号下拉至零、这不是我们想要的。 PCB 尚未制造、因此如果您对我们的应用有更好的建议、我们可以选择使用另一个规格相似的放大器(大约150mW 和大约8 Ω 负载)。

谢谢。

Eggz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggz、

    我将查找该数据。
    同时、您可以考虑 TPA6133A2、它具有数据表中指定的输出阻抗。 此外、由于该器件是 DirectPath 器件、因此它具有内部电荷泵来生成负电源轨、因此不需要输出电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议。 TPA6133A2似乎可以很好地工作。 我将关闭此 TT。