This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:I2C SCL 频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797908/pcm1681-i2c-scl-frequency

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: PCM1690

大家好、

请帮助您仔细检查 PCM1681的最大 I2C 时钟是否为100KHz?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    数据表的初始读数正确。 PCM1681能够可靠支持的最大 I2C 频率为100kHz。 我们不会指定超出该通信频率的器件。 如果您正在寻找具有更快 I2C 通信的8通道音频 DAC、PCM1690能够支持高达400kHz 的频率。

    此致、
    Brandon Fisher