This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有直流音量控制的音频放大器

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797954/audio-amplifier-with-dc-volume-control

尊敬的团队:

客户希望找到具有"直流音量控制"的立体声音频放大器

需要为8 Ω 负载提供8W/通道功率。

你有任何建议吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    大多数新器件都具有数字控制、因为每个系统中通常都有 SoC。
    我们有多个直流音量控制器件、但是输出功率可能低于您的规格、下面提供了几个选项:
    www.ti.com/.../LM4952
    www.ti.com/.../TPA2008D2

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器