This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559EVM:PurePath 和#39;Systemp 检查和检验;错误

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797915/tas2559evm-purepath-systemp-checks-error

器件型号:TAS2559EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2559

你(们)好

我运行 TAS25配置 的"运行硬件检查"扬声器测试将失败、如下所示。

我将跳线设置为单声道、实际上声音会输出到设备 A 扬声器(声音有点小)、但 GUI 也会出现故障。

在首次测试时、检查似乎正常。 这是什么问题?

请检查它。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    是否可以确保系统上的 EVM 音量设置为最大值?
    有时音量设置不是最大值、这可能会导致此问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器