This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760LD:要求 TAS5760LD 充电泵电容设计

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808187/tas5760ld-asking-for-tas5760ld-charging-pump-cap-design

器件型号:TAS5760LD

大家好、
如果客户希望在设计中使用更小的充电泵、那么最小充电泵电容值是多少?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

      您是否在讨论 BST 电容值? 建议不小于0.22uF。

    此致

    Linda