This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:LM48511问题。

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/797884/lm48511-lm48511-question

器件型号:LM48511

尊敬的 TI 团队:

我有疑问。

如果您不使用 LM48511的升压功能、是否可以确认 V1和 PV1应连接到 SW?

下面是不具有升压功能的电路配置。

请查看。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    实际上、数据表在第7.3.5节中提到了禁用升压时电源连接的一些详细信息: www.ti.com/.../lm48511.pdf
    5V 和8V 之间的外部电源电压应直接连接到 PV1。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器