This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001-Q1:PLL 无法锁定输入信号

Guru**** 2476455 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807138/dir9001-q1-pll-cannot-lock-on-input-signal

器件型号:DIR9001-Q1
主题中讨论的其他器件:DIR9001

我将 TOSLINK 输入到 DIR9001的 TORX1355 (F)。 加电期间、ERROR 引脚置为高电平、AUDIO#置为低电平、并且 DOUT 上不传输任何数据。 通过读取 DIR9001文档、PLL 似乎无法锁定输入信号。  

有时我会说、但实际上、我只能使用同一个 TOSLINK 发送器在输出上获取几次数据。  

您是否知道这种情况的原因?  我已随附以下相关原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    该原理图似乎没有发现任何错误。  

    您是否遵循了 PLL 环路滤波器的指导原则?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的布局可以进行优化。 我们将所有 GND 都连接到覆盖电路板的同一平面、而不是模拟 GND。 此外、C1和 C2为 X7R。  

    感谢您的回答。  

    由于这是一个开放式问题、您可以关闭此案例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    它可以是上述所有因素的组合。 如果您更改为 C0G、您可能会使其锁定。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、问题是 TOSLINK 电缆不能与连接器正确匹配。 谢谢