This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 D 类效率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807321/tas2557-tas2557-class-d-efficiency

器件型号:TAS2557

尊敬的先生:

我知道 TAS2557 D 类效率吗? 客户不想使用升压、也不想检查它。  

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    让我收集一些数据、并尽快与您分享。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    效率遵循图13和14所示的相同趋势、但效率不会下降。 您可以在此秋季裁剪这些图、或继续这种趋势。

    实际上、当效率达到其最大值(在效率下降之前)时、如果未启用升压、则输出将开始削波、因为输出已达到其最大范围。

    效率下降是由于升压使能。 当输出足够大以启用升压时、它会加电、但由于升压输出高于所需的输出、因此效率会更低、一旦输出变得更高、随着它接近总升压输出、效率会更好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器